This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:当输出电流发生变化时、输出电压会大幅波动

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534427/ucc28782-the-output-voltage-fluctuates-greatly-when-the-output-current-is-changed

部件号:UCC28782
主题中讨论的其他器件: TL431

工具/软件:

您好:

我想问一个关于 UCC28782 行为的问题。
我测量了一种现象、在该现象中、当输出电流发生变化时、输出电压会大幅波动。
我附加了一个波形。
该输出电压波动是否正确?

此致、

e2e.ti.com/.../6505.wave-form.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kaji-San、  

    在第一张幻灯片中、 瞬态稳定后的压降约为 300mV。   
    具有 UCC28782 的转换器的电压调节通常 由 TL431 型并联稳压器完成、这种稳态 Vout 变化的责任在于并联控制、而不是 UCC28782。  

    也就是说、我怀疑连接到 TL431 REF 输入端的电压检测电阻分压器靠近转换器输出端子接地、而 TL431 的 GND 引脚(ANODE 引脚)与相应端子板内相连。  由于电流阶跃为 8.5A、压降为~300mV、因此我怀疑 TL431 阳极引脚和 V-sense 分压器 GND 点之间存在一个电阻为 0.3/8.5 = 35mR 的铜迹线、完整输出电流通过该铜迹线流动。  
    这将考虑~300mV 的漂移。  

    在第二张幻灯片中、0A 至 3.5A 的阶跃应该会产生 123mV 的压降。
    但是、由于测试负载电流是重复的、在发生 3.5A 阶跃之前、输出过冲可能没有时间在 0A 负载下稳定至稳态、因此重复的 V 压降可能高于 123mV。   
    另外在第二张幻灯片中、您可以看到施加 3.5A 阶跃时的 ESR 压降。  该压降约为 200mV、因此输出电容 ESR =~57mR。   
    稳态调节将消除该压降、但所有瞬变都将受到该 ESR 的影响。  
    我建议选择一个 ESR 较低的输出电容器。   

    为了解决主要问题、我建议将 TL431 ANODE 引脚重新连接到 V-sense 分压器 GND 所在的位置、以便 PCB 铜电阻不会影响 V-sense 分压器 的基准电压。  

    此致、
    Ulrich