请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC28782 工具/软件:
您好:
我之前在下面的主题中提出了一些问题。
我想就这项调查的问题 2 提出一项后续问题。
在您的响应中、您指出初级漏电感和初级绕组电容之间可能存在自谐振。
为了减少振铃、我认为必须降低初级漏电感、因为初级绕组电容无法降低。
我的想法是正确的吗?
此外、还有其他方法可以减少振铃吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我之前在下面的主题中提出了一些问题。
我想就这项调查的问题 2 提出一项后续问题。
在您的响应中、您指出初级漏电感和初级绕组电容之间可能存在自谐振。
为了减少振铃、我认为必须降低初级漏电感、因为初级绕组电容无法降低。
我的想法是正确的吗?
此外、还有其他方法可以减少振铃吗?
此致、
你好、Kaji-San、
初级漏电感 Llk 和绕组电容 CW 都是变压器设计的寄生元件、具体取决于绕组几何形状。 因此,理论上 ,两者都可以改变(减少或增加),但不一定是独立的或经济的。
我认为它们可能是彼此相反的:
更紧密的绕组结构可改善磁耦合和减少 Llk、但这会增加 CW。 分散绕组并避免重叠会降低 CW 但会增加 Llk。
我认为、减少初级匝数并使用更大的磁芯可以降低 LKL 并降低 CW、但可能会增大变压器的整体尺寸。
注意:由于此电流可以在变压器外部测量、并且在~29MHz 处振铃、因此我认为其中一个初级绕组引脚上的铁氧体磁珠可以抑制这种振铃。
请注意、阻尼是功率损耗、因此磁珠会发热。 确保它不会过热。
此致、
Ulrich