This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:从 LPM 转换到 ABM 时电流过大

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534345/ucc28782-excessive-current-flows-when-transitioning-from-lpm-to-abm

部件号:UCC28782

工具/软件:

您好:

当 UCC28782 运行时、在从 LPM 转换到 ABM 时会产生过大的电流。
附后的波形。
过大的电流是变压器次级侧的绕组电流、在波形中以浅蓝色显示。
当输出 PWMH 时似乎会发生这种情况。
此电流过大的原因是什么?
此外、请告诉我可以采取哪些措施来降低此电流。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kaji-San、  

    LPM 到 ABM 转换电流是 LPM 结束后 ABM 恢复时第一个 PWMH 脉冲期间的预期行为。   
    UCC28782 数据表第 8.4.12 节(第 51 页)中介绍了此行为。   

    该电流是由于在波形中、随着 VCLAMP 从~95V 降至~70V、钳位电容器上的多余电荷谐振到输出端而产生的。   
    放大图像中的这个 25V 滴是四个滴中的第一个,最终稳定在~25V(?) 钳位电容器上的电压。
     
    实际上、我预计这种谐振放电电流类似于半正弦波、但由于某种原因、您的电流(蓝色迹线)似乎会失真。  

    通过限制 Cclamp 电压在 LPM 期间的上升程度、可以降低峰值电流。  
    这可以通过在 Cclamp 上添加 TVS 钳位来吸收泄漏能量并限制电压和/或降低 Cclamp 上的电阻以更快地对其放电来实现。  
    但是、较低的 Rclamp 将增加待机损耗。   

    此致、
    Ulrich