This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:TPS2113ADB IO 设置 R value max=?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534301/tps2113a-tps2113adrb-io-setting-r-value-max

器件型号:TPS2113A

工具/软件:

你(们)好

TPS2113ADB 数据表说明绝对最大额定值 IO=MAX 2.5A、建议工作条件 IO=MAX 2.0A。

我是否可以在 R_ILIM=200 Ω 的情况下将其设置为 2.5A 并使用?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只要平均电流低于 2A、就没有问题。 请在硬件上评估此设置。  

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    此致、

    Kwon。