This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:ACDRV 和 ACDET 波形的异常振荡

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533508/bq24780s-abnormal-oscillation-of-acdrv-and-acdet-waveforms

器件型号:BQ24780S

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

在测试 BQ24780S 的波形时、我们在 ACDRV 和 ACDET 波形中发现异常振荡。  

ACDET 的波形:

ACDET 的波形:

移除 ACDRV 时的波形如下。  此图还显示了上拉 ACDRV 的尝试(移除常规适配器后,仍然存在 USB PD 100W 适配器)、但未成功。 然后开始振荡

断开时 ACFET 的 D 极波形如下:

 VCC 引脚的波形如下所示。 由于使用了二极管或与电池一起、VCC 没有降低至 UVLO。

我们发现 ACDRV 和 CMSRC 异常、但 RBFET 后面有正常的稳压电压。  此状态是否表明 BQ24780S 已进入某种异常状态? 您能否帮助确认?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、  

    您能否提供完整的原理图?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不存在 100W USB-C PD 适配器、移除 230W 适配器后 ACFET 漏极的波形如下。

    如果 230W 适配器不存在、移除 100W USB-C PD 适配器后 ACFET 漏极的波形如下所示。

    如果存在 100W USB-C PD 适配器、移除 230W 适配器后 ACFET 漏极的波形如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    您是否有用于两个适配器输入的 O 形环二极管电路?

    此致、

    基督教