This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:已实施 12V 0.5A WebBench 设计、但仅输出 0.7V

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526828/tps552882-12v-0-5a-webbench-design-implemented-but-only-outputting-0-7v

部件号:TPS552882

工具/软件:

我实施了 WebBench 工具(随附报告)定义的降压/升压设计、支持 6V 至 36V 电源输入和 12V(最大 0.5A)输出。 在空载和 0.1A 负载下、使用该范围内的各种输入为设计供电、输出电压始终为 0.7V 而不是 12V。  

我没有看到任何明显的错误。 较低的负载是否会导致不稳定? 对于 替代器件值是否有任何建议可以让当前 PCB 正常工作?

提前感谢您。  

我的原理图是:

布局顶层:

底层布局:

并具有内部实心接地层。

在 17V 输入下测试设计:

EN/UVLO 为 12.2V

并探测了以下信号

SW1(黄色)和 SW2(紫色):

补偿:

ILM:

e2e.ti.com/.../TPS552882_5F00_12V_5F00_0p5A_5F00_WBDesign15.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我下周检查您的设计。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    原理图看起来是正确的。 但您的波形显示的频率非常慢 (60ms - 70ms)、这不是器件行为。 您能否检查某些元件的焊接是否不正确?

    或者您可以焊接另一块板吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不小心点击了“已解决我的问题“、但问题未解决。

    我建立了两个板、它们的行为相似。 没有明显的器件错误焊接。 是否有特定的引脚组、我应该更仔细地查看?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    给您一些需要检查的指南。

    1.根据波形、我发现周期接近断续周期 (76ms)、因此请检查输出是对地短路还是电阻较低。

    2、使用大 R75 时电流限值低,尝试更改为 20k 看看是否有任何改善。

     SLVRBH3 计算工具| TI.com 使用此工具检查补偿值、需要考虑输出电容器直流降额。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答:

    1.在多个电路板上的输出和 GND 之间探测,所有都>100k Ω。  

    2.我将 R75 更改为 20k ,但仍然看到相同的.072V 输出电压和示波器与上一个相同。

    3.我使用了 WebBench 工具的补偿元件值的确切值。 (请参阅上面随附的 PDF)。 该工具是否使用了正确的公式? 使用提供的电子表格和中心 20V 输入、我得到以下结果:  

    我要在这里查找的关键值是什么? 我在电子表格中没有看到与直流降额相关的任何位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    能否 测量 VCC 电压波形? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同 20V 输入但 0.72V 输出时的 VCC 波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    您是否具有 TPS552882EVM? 您可以进行 A-B-A 测试。 首先、更换 IC、查看 IC 是否已损坏。 然后、交换其它组件以找出原因。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 EVM、但组装了多个板(数量 10 块)、所有经过测试的板都显示出相同的行为。 因此、同一装置下、所有电路板上的 IC 或元件极不可能损坏。  

    补偿电路是否是原因? 在 WebBench 工具中是否未正确调整这些值?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    电路板上的实际元件是否可能与您的原理图不同? 例如、R61 实际上是 1k Ω、而不是 1 Ω。

    补偿可能是造成这种情况的原因。 您可以尝试将 R76 更改为 1k 或更低。 谢谢。