This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70840-Q1:在运行期间更改输出电压

Guru**** 2503725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534794/lm70840-q1-changing-output-voltage-during-operation

器件型号:LM70840-Q1

工具/软件:

您好! 数据表第 15 页显示了以下内容:  
“配置设置会被锁存并且无法更改、直到 LM708x0-Q1 的输入电压被关闭。“
这是否意味着、如果我将电位器连接到反馈电阻器、然后将其更改为扫描一些输出电压、那么它不会发生变化?
这意味着需要下电上电、反馈电阻网络才能影响输出电压。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parker:

    "配置“配置设置会被锁存并且在关断 LM708x0-Q1 的输入电压后才能更改。“
    这是否意味着、如果我将电位器连接到反馈电阻器并将其更改为扫描某个输出电压、它不会发生变化?

    表 7-1 中的前三行适用于固定输出选项;是的、设置被锁存并且除非回收 VIN 上的电压、否则无法更改。

    如果您计划通过电位器更改输出电压、则在不进行下电上电的情况下就可以正常工作。

    Ben