工具/软件:
您好、
我们使用 TPSM5D1806 直流/直流模块生成 3.3V 和 1.8V 电压、给它供电后、将看不到输出 (3.3V 和 1.8V)
输入电压为 12V、我们能够看到输入端的输入电压。
内部线性稳压器输出@引脚 BP5 我们能够看到 5V 的电压。
是否可以直接联系 TI 电源产品的 FAE。
谢谢
Mohan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们使用 TPSM5D1806 直流/直流模块生成 3.3V 和 1.8V 电压、给它供电后、将看不到输出 (3.3V 和 1.8V)
输入电压为 12V、我们能够看到输入端的输入电压。
内部线性稳压器输出@引脚 BP5 我们能够看到 5V 的电压。
是否可以直接联系 TI 电源产品的 FAE。
谢谢
Mohan
您好、David:
请找到随附的 PCB 快照文档。
我们能够看到 BP5 引脚@ 5V。
我们还拆下了 最初设计中的 PGOOD 1 和 2 上拉电阻器。
输出为 0.5V、而不是 1.8V 和 3、3V、
您需要的示波器布线是什么? 尝试提供相应的电压。
谢谢
Mohan
0.5V 输出意味着 R112 和 R99 电阻器(低侧反馈)未完全连接。
通常、我会请求 SW 节点的示波器图。 但在该器件上、SW 节点不需要外部
连接到组件、不易探测。
上电后、当器件进行调节时、我需要验证开关频率。
您是否可以使用 1uss/div 和交流耦合<=20mV/div、 并探测 Vout1 引脚 26 到 GND 引脚 27 或探测 Vout2 到 GND 引脚。
并触发纹波、以便估算开关频率。 12V 至 0.5V((2MHz 开关时)、
由于导通时间最短、我认为会出现脉冲跳跃。
在示波器上捕获
在上电期间、在 VIN 上使用 1ms/div 和正常触发、或启用并捕获 Vout、EN、VIN、BP5
David、
通过测试电阻器 R112 和 R99 的连接情况、这些电阻器似乎分别在一端接地、另一端连接到反馈网络中各自的对应电阻器。
这是在单独的牵引板上进行检查的、两个都很好。
板载 1 :3V3 输出为 0.48V、1V8 轨约为 0.60V
板载 1 :3V3 输出为 0.4V、1V8 轨约为 0.50V
在两个电路板上、BP5 输出为 5.0V
我们将很快就会对此进行更新。
我在数据表上发现的另一个方面是、对于 12V 的 Vin、根据表 7-1、没有列出我们所需的电压轨 (1.8V 和 3.3V)。 您能否证实这一点。
WebBench 仿真 原理图如下所示、我们在电路板上修改了设计以反映这一点。
谢谢
Mohan
感谢提供的波形 、器件正在切换、但情况有所不同。
第二个电路板的负载电流是多少。
我审查了 PCB 布局、发现了像素化且难以检查连接。
我的观察结果表明、BP5 和 VIN1 电容器位于电路板底部、VIN1 和 VIN2 输入电容器没有对称放置。 但我想用一张更好的图像回顾与 Vout 和接地之间的反馈电阻器连接。
使用边沿触发、正。
让我们重点关注一个通道、使用探头上的直流耦合检查 EN1、Vout1 (AC)、VOUT1 (DC)、VIN1 引脚 (33 到 35) 到 PGND(引脚 24-26)。
在 Vout 反馈连接附近进行探测、并记录在测量期间放置探头的位置。
上电时使用 Vout1 直流或正常模式直流耦合上的单次触发器捕获 Vout1 的启动。
然后、在稳态下运行后捕获 Vout1。
捕捉 VIN1 引脚 (33 至 35)
捕获 VIN2 引脚 (4 至 6)
捕获 BP5
是的、ESR 较大的电容器会影响环路稳定性、但具体取决于大小。
在 EVM 上放置第二个电路板电容器是一个有趣的实验。
原理图中显示了 22uF 陶瓷电容器、我假设值为~5m Ω。
陶瓷电容器有直流降额、必须将其纳入分析中。
100 μ F 6.3V 电压不是 100 μ F(3.3V 时)、它将~50 μ F。 没有足够的 Cout 可能会导致不稳定
PCB 布局问题和噪声问题可能会导致不稳定。
以下是电容器详细信息
22 μ F
下面是具有基准 DES 的电容器、包含该电容器器件(适用于 I/O 和 O/P 电容器)
C224、C225、C226、C227、C228、C229、C230、C231、C232、C233、C234、C235、C236、C237、C238、C239、C240、C241
GRM188C61E226ME01J
www.mouser.com/.../GRM188C61E226ME01J
2.2uF
具有基准 DES C146 的电容器具有该电容器器件。
C0603X7R6R3-225KNP
PGND 47 至 51 以电气方式连接到 PGND 引脚 10-12/27-29。
最好连接到下方的接地平面以帮助耗散功率、尤其是对于 2MHz 解决方案而言。
PGND 引脚 27-29 仅连接到器件下方的接地平面、以及引脚附近的几个过孔。
通道 1 上的电流到 COUT 接地有一条较长的路径。
您的输出电容器似乎正常。 我在 Murata 上找不到器件型号、但陶瓷电容器具有低 ESR。
如果电容器是具有高 ESR 的铝电解电容器、则可能会影响稳定性。 电容为 25V、因此降额应该不那么显著、而不是 6.3V。
我怀疑 PCB 布局存在问题、请 在第 4-7 页上将该布局与 www.ti.com/.../sluuc66b.pdf 进行比较。
输入电压电容器位于顶部和底部。 我会尝试使布局更加对称
使用与器件 VIN、VOUT 和 PGND 电源平面在同一层上的较大连续覆铜区、以减少传导损耗
将陶瓷输入和输出电容器放置在非常靠近器件的位置、以更大限度减少寄生效应。
Mohan
随附了一些需要考虑的模块。 则可能会导致阻焊层被刮伤并暴露在铜上。
可以在顶层将电容器连接到更靠近 VIN 和 PGND 的位置(参阅绿色标记)。
此外、在底部、电容器旋转了、它将缩短到 PGND 引脚的接地路径。
在上一篇文章中、我下载并删除了详细的 PCB 图像、因为上面写了机密文件。