This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33020-Q1:合适的器件建议

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC33020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534608/ucc33020-q1-suitable-devices-recommendation

器件型号:UCC33020-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我们是否有在空载情况下工作电流小于 1mA 的电源模块((UCC33020-Q1 是 7mA,如下所示)? 我的客户需要低功耗器件。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    我们没有能够提供低于 1mA 静态电流的模块。

    谢谢你