This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:PGOOD 反向供电 VIN

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532029/tps51200-pgood-back-powering-vin

器件型号:TPS51200

工具/软件:

你好。 在我的应用中、我使用 VIN=2.5V、PGOOD 通过 10k Ω 电阻上拉至 3.3V 电源轨。 我的 3.3V 电源轨  的启用时间远早于 2.5V。
我注意到我禁用的 2.5V 电源轨已反向供电、并 从 PGOOD 引脚充电至高达~620mV。 PGOOD 上的电压还表示正在消耗电流。

我附加了示波器屏幕截图。

能否请您确认 PGOOD 和 VIN 引脚之间存在某种 ESD 或钳位电路?   数据表中未提到这一点。 PGOOD 的绝对最大额定值为 6.5V、建议的最大值为 为 3.5V。  

谢谢您、
Rafal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:

    我先尝试在 EVM 上确认这种行为、然后再回复您。 我需要先让我的手在板子上、所以我会尝试通过星期五向您获取有关这方面的更新。

    您是对的、我在数据表方框图中没有看到这两个引脚之间的明显连接、所以我会在内部询问更深层的结构。

    通常、PGOOD 通过 100k 电阻器直接连接到 VIN。

    在您的情形中、PGOOD 是否必须连接到 3.3V 外部电压? 更改为 100k 电阻器是否会降低 VIN 充电电压?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James。 按照您的建议、我进行了 10k 与 100k 上拉电阻器比较。 请参阅屏幕截图。 充电会更慢、但已充电的 VIN 的电压不会低得多 (0.6V 与 0.45V)。  

    我的监控器微控制器正在使用 3V3。 在下一个设计循环中、我可能会将此 PGOOD 重新连接到 VIN=2V5 并使用晶体管电平转换器。
    但为了确保您能确认 封装内 PGOOD 和 VIN 之间存在路径、我不胜感激。
     




    谢谢、
    Rafal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:

    感谢您的额外测试。 我请求了一个板,所以希望明天早上来。

    如果我在电路板到货之前获得器件内部信息、我会让您在此处了解相关信息。 不久前、我发送了一封电子邮件、要求深入了解电路块。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:

    您能向我们分享您的原理图吗? 如果您愿意发送文件、我可以打开一个私人消息空间。 如果是、请接受我的请求。

    我们可以运行仿真来检查该行为、但我们需要知道其余的引脚连接。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:

    我刚刚收到了 TPS51200 电路板的发货通知、以便明天上午应该到达我的办公桌上。 我将从 VIN 上断开默认 PGOOD 电阻器、并在 VIN 上没有电压时尝试使用 3.3V 对其进行偏置、以查看我是否获得与您在上方分享的结果相同的结果。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James。 我不想分享原理图。 但没有什么特别之处。 EN 保持低电平、VIN=2V5 也会保持低电平(或者它应该是低电平Slight smileΩ)、PG 通过 10k 电阻器上拉至 3V3。  

    期待了解您的结果。  

    此致、
    Rafal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:

    当我通过 10k 电阻器在 PGOOD 上斜升 3.3V 时、我在 EVM 上看到了这种情况。

    这似乎是一个直接匹配你在你的尽头看到的 我的 VIN 充电电压略高 (632mV)

    捕获 1:在 VIN 的情况下放大 3.3V 上升操作

    捕捉 2:缩小以显示 VIN 的衰减。   当引脚悬空时(存在输入电容器)、VIN 完全放电需要超过 100 秒的时间

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:更改了上面回复中的其中一个图像。 发布了错误的问题。