This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG104:稳压器运行模式:拉电流和灌电流

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: REG104, TL1963A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534250/reg104-regulator-mode-of-operation-sourcing-and-sinking-current

部件号:REG104
主题中讨论的其他器件: TL1963A

工具/软件:

您好、

我对 Reg104 有疑问:该器件是否也可以灌入电流? 在最坏情况下、它可以灌入的最大电流是多少?

由于短路、稳压器输出可能会灌入 40mA 电流大约 8 小时。

感谢你的帮助。

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ricardo、

    如果您说是灌电流、我假设您是指从输出端到输入端的反向电流。 我们的常用指导是将反向电流保持在 LDO 额定电流的 5%以下 (REG104 为 1A)。 50mA 就来了。 由于我们没有表征或验证器件的反向电流(这是一款最初由 TI 收购的 Burr-Brown 设计的旧器件)、因此无法准确解释 8 小时 40mA 反向电流的确切影响。 长期可靠性肯定会受到影响、因为所有这些电流都将流经导通 FET 的体二极管。

    这是一个旧器件。 我们提供更新的直接替换产品:TL1963A。 请考虑此器件。

    希望这有所帮助

    Ishaan