工具/软件:
尊敬的 Sis 和 Madams:
我们正在调试 BQ27520-G4。
下面列出了获取 SOC 的步骤序列。
(1) 插入电池后、为 BQ27520-G4 提供电压。 此时、BQ27520-G4 的 CE 仍为“L"。“。插入电池。
(2) 3.5 秒后、BQ27520-G4 的 CE 变为“H"。“。
(3) 再过 2.2 秒后、会向 BQ27520-G4 发出命令、但不返回 ACK。
(4) 0.8 秒后、返回 ACK、但电池电压、剩余电量和 SOC 值返回 0x0。
(5) 2.5 秒后、返回电池电压、剩余电量和 SOC 的正确值。
因此、我们想确认一下、将 BQ27520-G4 上的 CE 设置为“H"后“后、需要多长时间、直到剩余的 IC 返回正确的值?
根据实际测量值、大约需要 5.5 秒。
此致、
Masashi