This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65214:PMIC 的默认输出

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529690/tps65214-the-default-output-of-pmic

器件型号:TPS65214

工具/软件:

您好、专家、我想确认 PTPS6521402VAFR PMIC 芯片每个电源的默认输出电压。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Junzhi、  

    以下是 PTPS6521402 的默认输出电压:

    PMIC 电源轨 默认输出电压
    BUCK1 0.75V
    BUCK2 1.80V
    BUCK3 3.30V
    LDO1 1.80V
    LDO2 2.50 伏

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PTPS6521402VAFR 的每个通道的默认输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junzhi:  

    上述值是  PTPS6521402VAFR 的默认输出电压。 (这与 PTPS6521402 相同)

    如果您想了解其他信息、或者需要此器件的其他帮助、请告诉我。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我已获得此 PMIC、希望验证其输出。 然而、在进行实际测量后、发现在使用该电路进行验证时、PMIC 没有输出任何内容。 只有 VPP1P8 的电压为 1.78V、而另一个 Lx 和 LDO 没有输出任何内容。 此验证电路是否有问题? 您能提供最简单的验证电路吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junzhi:  

    我没有注意到原理图有任何问题。  VDD1P8 显示 1.78 是 PMIC 正确上电的迹象。  
    TPS65214EVM 用户指南中的原理图 可用作验证电路的参考。  

     如果可能、您是否能够在示波器上捕获 VIN 信号、EN、GPO 和 BUCK2 引脚的启动信号?

    您  是否还能检查 nRST 引脚是输出高电平还是低电平?

    谢谢您、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、目前我的验证输出如下:当 GPIO/VSEL 引脚上拉至 3.3V 时、BUCK1 默认不是 0.75V。 我想问原因是什么?

    BUCK1:输出是可变的。

    BUCK2:1.8V

    BUCK3:1.2V

    LDO1:1.8V

    LDO2:2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junzhi:  

       当 GPIO/VSEL 处于高电平时、BUCK1 会变为什么电压?

    您是否在系统中使用了 I2C、并且是否能够提供寄存器读数?

    具体来说、地址 0x01、0x41 和 0x1F 处的值?

    看起来 Buck1 被配置为 GPIO/VSEL 引脚的 VSEL 电源轨、
    但是、PTPS6521402VAFR  默认设置应该不是这种情况、如果可以、请帮助共享寄存器值、因此我可能会在此处确认问题的原因。

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们仅进行纯硬件验证、且与 SOC 没有连接。 I2C 信号仅被上拉、未连接到 AM62Lx 或任何其他 SOC。 BUCK1 的输出波形如下、并在环路中不断进行调整。

    稳定后、BUCK2 和 BUCK3 不会再次调整。 例如、BUCK3 的波形如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junzhi:  

    感谢您分享波形。 如果没有 I2C 读取数据、更难理解问题、因此我可能还有一些问题。  

    对于任何输出、这种初始振荡都是不正常的。 对于 BUCK2, BUCK3、输出应立即保持稳定。  

    您是否还可以共享 VSYS 输入的波形、看看它是否有噪声?

    输出期望在高达 2.8V 的电压下拾取一些更高的电压
    您能分享一下布局吗? 如有必要、可通过我们的电子邮件主题共享。  

    此致、  
    Sarah