This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF70:用于 REF7050、REF7040 等器件的 PSpice 噪声模型可能不正确。

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534244/ref70-pspice-noise-models-for-ref7050-ref7040-and-perhaps-others-appear-incorrect

器件型号:REF70

工具/软件:

REF7025、REF7040 和 REF7050 的 PSpice 噪声模型都产生了相同的噪声、似乎与 REF7025 的数据表值一致。

因此、REF7040 和 REF7050 的 PSpice 噪声模型似乎是错误的。 我没有查看 REF7033 或任何 TINA 模型、因此无法评论它们是否存在相同的问题。

所有电压的拼接库模型似乎都是从 2.5V 器件衍生出来的、并进行了调节。   4.096 和 5V 器件的噪声模型似乎有问题。

请您评论一下吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    看来是这样的。 我们将研究如何解决这一问题、并在下一个版本中进行修复(时间线未固定)。 现在、请使用数据表确定噪声水平。  

    谢谢、

    杰克逊