This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:再生制动期间 SoC 读数不正确(True_FCC/True_RC 波动)

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQSTUDIO, GPCRA0
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534488/bq34z100-r2-incorrect-soc-readings-during-regenerative-braking-true_fcc-true_rc-fluctuations

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCRA0

工具/软件:

您好:

我们在电动汽车锂离子电池组中使用 BQ34Z100-R2。 在恒定充电或放电条件下、报告的充电状态 (SoC) 似乎是准确的。 但是、在实际使用中、尤其是在再生制动期间、系统经常会在短时间内在充电和放电状态之间切换。

我们观察到、在这些快速充电放电转换期间、True_FCCTrue_RC值会意外波动。 最终、这会导致FCC和中的更新RC、从而导致 SoC 读数变得不准确或明显跳变。

我们怀疑、这些转换会让电量监测计的学习或更新机制感到困惑、即使实际容量没有变化、电池组 SoC 也会漂移。

为了更好地说明问题、我附上了以下文件:

  • Learned_Data_ 60kWh.gg –从仪表中学习数据/配置

  • 针对 soc 的放电/充电测试(bqStudio 日志) –受控测试期间的 bqStudio 日志

  • TEST-60kWh 电池(Modbus 日志) –车辆的真实日志

我的问题:

  1. True_FCCTrue_RC在短充电/放电循环(例如再生制动)中、预计是否会快速变化?

  2. 这些值频繁波动是否会导致 SoC 不稳定或对FCC/的更新不正确RC

  3. 是否有建议的配置设置或技术来提高具有再生充电行为的系统中的 SoC 精度?

  4. 是否应QmaxRa tableUpdate Status调整任何特定标志或条件(例如,,,)以更好地支持此类双向电流模式?

关于如何改进此类动态系统中的 SoC 估算的任何指导都将不胜感激。

提前感谢您!

e2e.ti.com/.../data.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 如果再生制动产生较大的充电电流、这将导致 RC 增加。 FCC 波动幅度不应如此大。 我认为这与 DOD0 持续更新有关。

    2) SOC 是 Remcap 和 FCC 的函数。 因此、不正确的 FCC 或 Remcap 会导致 SOC 错误。

    3) 这是一个新的应用程序,但从我的经验加载选择 6 可能会显示更好的性能。

    4) 我注意到您的 RA 表是相当不同的,您可能需要使用 GPCRa0 工具优化这些值,或者运行循环,直到这些值稳定。 同样重要的是、当电池充电时、充电电流高于充电电流阈值、当电池放电时、电流低于放电电流阈值。

    此致、

    Diego