This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:TPS62932 OVP 测试

Guru**** 2504755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534365/tps62932-tps62932-ovp-test

器件型号:TPS62932

工具/软件:

尊敬的先生:

这是 TPS62932 的客户测试设置、如下所示、

使用外部电源 CH2 接触 VOUT 以触发 OVP。

我们使 SW 引脚具有 OVP 行为、但 VOUT 仅 4.3V、与 115%的 OVP 阈值不匹配。

它看起来没有意义、只有 4.3V、您对此有想法吗?

测试条件:  

  1. VOUT=4.176V
  2. 直流负载= 0.3A

4.176*112%=4.677V

4.176*115%=4.802V

谢谢 Ian。