This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628E:PCB 布局中的过孔尺寸

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534120/bq25628e-via-sizing-in-pcb-layout

器件型号:BQ25628E

工具/软件:

您好;

(很抱歉,这个问题涉及的更多内容涉及制造规范,而不是技术规范 — 我正处于使用此 IC 的学习阶段)。  

我尝试使用 BQ25628E 开发一个设计。 在本部分的数据表中、PCB 布局指南规定在从 SW 引脚到 CBTST 和到电感器的路径中使用“多个过孔“。 指南说明了此处非常小的过孔 (0.1mm? 0.15mm?)、似乎位于制造频谱的“有效“端(至少在指 JLCPCB 和类似制造商网站列出的功能时)。  

我很好奇、这里是否可以使用更大的过孔、或者是否可以对这些过孔的可制造性进行任何详细说明? 在尝试使用此部件制作板时、我得到了很多关于无效间距的 DFM 错误、我很好奇是否有特定的语言、我应该在与制造商的谈话中使用这些语言、或者任何成功使用这些微小贝壳制作板的一般提示。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为、您指的过孔是直接放置在 IC 中心下方的过孔、用于将 SW 节点路由到 IC 下方、穿过 PCB、然后返回到 EVM 上的电感器。 这些过孔的孔尺寸为 6mil (1.5mm)、位于较小的一侧。 它们确实需要电镀、在我们的 EVM 中、它们被包覆。 此外、它们连接到一个小的金属平面、因此最小孔环与制造无关、平面的分布应以任何方式比最小孔环距离宽:



    很遗憾、关于可制造性的细节、您必须咨询制造商、了解其能力。 我没有参与板的制造、所以我在与制造商交谈时没有任何特定的语言。 就使用较大的过孔而言、这不应该是问题。 最终目的是尽可能减小 SW 和电感器、SW 和 CBTST 以及电感器和 SYS 之间的电阻路径。  

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢;是的、这些是我指的确切过孔。 我很想知道我只能调整它们的大小,但是(为了学习)我很好奇,如果我能做的另一件事是移除内部层上没有连接的环形环 — 我认为我看到的 DFM 错误是关于(内部,不连接的)环形环之间的空间,我*认为*这是不相关的,可以安全地移除?  

    (我尚未设计出具有此器件所需精度的产品,因此我仍在了解如何进行此器件的设计)

    在任何情况下,这是伟大的了解所有这些更好,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果中间层没有布线、我相信可以顺利将其移除。 我会确认这不会给制造商带来问题。

    此致、
    Juan Ospina.