This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:芯片的应用问题

Guru**** 2509495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532964/bq25622e-the-application-issues-of-chips

器件型号:BQ25622E

工具/软件:

1) BQ25622E 的充电电流几乎为零、但不会停止充电。  软件将其读取为 CV 模式。  这可能是什么原因?



我在此处将充电电压设置为 4.3V、并将电池电压设置为 4.3V



然后、在读取充电状态寄存器时、发现它仍处于 CV 阶段



然后、还可以听到明显的噪声、这应由电感器引起。  一旦在此充电停止、就不会有任何噪声

2)请查看原理图和布局、看看是否有任何问题。 如果有、请提供详细的修改建议

这是 PCB。  由于某些问题、图片中标有一条线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请在下面查看我的评论。  

    1) 什么是端接电流阈值,在测试的 REG0x12 中设置? 如果您让测试长时间运行、则不会发生终止?  

    然后、还可以听到明显的噪声、该噪声应由电感器引起。  充电在此停止后、不会有任何噪音

    听到噪声时、SYS 和 BAT 之间的总电流消耗是多少? 可能电流消耗足够低、无法在音频范围内进行切换。  

    2)  

    在原理图审阅中、我有以下意见:

    -TI 建议在 REGN 上使用额定电压至少为 10V 的电容器。 您的电流电容器低于此建议的最低电压额定值。  

    数字开漏输出(如/STAT、PG 和 INT 引脚)需要通过 10k Ω 电阻器连接到上拉电源轨才能正常工作。  

    -I SEE 原理图表示输入电流为 3A、但 5.1k Ω 的 ILIM 引脚电阻器会将输入电流限制设置为约 490mA。  

    除了这些注释之外、原理图的其余部分还可以。  

    审查布局时、我没有看到任何主要问题。 一个注释是您需要尽可能减小从 BTST 引脚到 BTST 电容器(放置在电感器附近)路径上的寄生效应。  理想情况下、您希望该布线足够宽、以免对性能产生负面影响。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当进行涓流充电时、BQ25622E 软件上的哪种配置会导致 SYS 的输出电压变为 0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没有会导致 SYS 在 CV 期间下降的特定设置、我们提供了系统复位功能、允许在 QON 或 I2C 命令生效时短暂禁用 BATFET。

    数据表中的部分是: 8.3.8 BATFET 控制。

    此致、

    Wyatt Keller