This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74800EVM-CD:三路电源多路复用

Guru**** 2373250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532937/lm74800evm-cd-triple-power-supply-muxing

器件型号:LM74800EVM-CD

工具/软件:

大家好、

这是我在这里的第一篇文章,所以请随时指出任何错误。  

对于一个工程、我想将三个电源组合在一起。 开关功率高达 kW 级。 这些电源有两个板载源和一个外部源、用于在父系统不必是移动系统的用例中为系统供电。 外部电源应具有最高的优先级、此外、其中一个板载电源的优先级应高于另一个板载电源。 换句话说、三个电源、三个优先级。  

我阅读了  使用理想二极管控制器且具有稳健反向电池保护功能的六种系统架构应用报告、我认为设计 6 是最接近实现这一点的方法。 但是、它并未提及具有两个以上源的应用。

我非常困惑的是、在这种情况下、如何选择正确的 OV 输入以获得正确的优先级、以及此元件是否完全能够实现此功能。  

请注意、在这种情况下、无法根据设计 5 对电源进行或运算、因为第二个 MOSFET 随后会成为系统的单点故障、这是不可接受的。 此外、我不知道如何正确组合电源输入电压以触发过压保护(即一个电源在没有另一个电源的情况下可能发生过压事件,但系统无论如何都需要切换)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leander、

    无法在 3 个源上进行优先级多路复用。 我们可以轻重缓急、禁用第二个。 无法真正为第 3 个电源路径添加逻辑。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:


    感谢您的回答!

    跟进问题、之后此问题将标记为已解决:  

    是否可以并联三个 LM74800、每个 LM74800 由不同电源供电? 即没有电源多路复用、而是仅对三个电源进行 ORing 和独立的过压保护。  

    此致

    Leander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leander、

    是的,我们当然可以这样做。

    因此、最高电源轨将支持整个负载电流。

    此致、

    Shiven Dhir