This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:MPPT 设置

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534626/bq25798-mppt-settings

器件型号:BQ25798

工具/软件:

您好:

我们使用 BQ25798 太阳能供电项目中的充电器。

  • :3.7V 锂离子电池、12500mA (1S5P)
  • 太阳能电池板 :12W、VOC = 24V、ISC = 0.61A、VMP = 20.7V

我要设置 MPPT(最大功率点跟踪) 以获得最佳性能。

根据电池板、我应该为 MPPT 设置什么值?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    MPPT 算法定期测量输入源 VOC、并将 VINDPM 设置为 VOC_PCT 设置的测量值之比。 适当的比率取决于太阳能电池板和环境条件、应通过实验来确定、以获得最佳性能。 一般来说、MPP 处于面板 VOC 的~70-90%、默认的 VOC_PCT 值 87.5% 应该 是开始测试设置的合适位置。 VOC_RATE 决定进行 VOC 测量的频率、 VOC_DLY 决定进行测量之前充电器停止开关的时间长度。 当充电器不进行切换时、系统由电池供电。 VOC_DLY 和 VOC_RATE 的理想设置取决于您的应用和所需的行为、但默认设置应该也是一个很好的开始。  此外、 在使用 MPPT 时、充电电流应设置为最大值、以便 在进行测量时始终触发 VINDPM。  

    请告诉我 、我是否可以帮助您解决任何其他问题。

    此致、

    Austin