This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710QDWEVM-054:评估板的 PWM 问题

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531700/ucc21710qdwevm-054-pwm-problem-with-eval-board

器件型号:UCC21710QDWEVM-054
主题中讨论的其他器件:UCC21710

工具/软件:

您好:

我在当前设置中遇到意外行为、非常感谢您的意见。

我略微修改了评估栅极驱动器、以便仅将其用作 LS 驱动器。

我使用 SN65C1167ERGYR 差分线路接收器转换 5V 差分 PWM 信号、以连接 UCC21710 栅极驱动器。 差分 PWM 信号是施加到 SN65C1167ERGYR 的引脚 1 (A) 和 2 (B) 的 5V、10kHz 脉冲。 请参阅随附的原理图了解详细信息。

问题在于、无论输入线路上是否存在差分 PWM 信号、引脚 3 (R) 处的单端输出都会一直保持在恒定高电平 (5V)。

您能帮助我排除此行为并指出我可能忽略的任何可能的配置或实施错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好感谢您提交您的问题。 团队成员不在办公室。 我们现在正在寻找一个解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumanto:  

    我以前没有遇到过这种情况。 您的 HS_PWM 是否在任何位置连接到 LS_PWM(因为在 EVM 中它们是互锁的)?  

    此外、我建议移除 R55(将 LS_PWM 连接到 IN+引脚的电阻器)、然后测量 LS_PWM 信号。 我想知道是否存在阻抗不匹配会阻止 LS_PWM 拉低。  

    谢谢、  

    Vivian