This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:奇怪的 RSOC_ASOC 值、剩余容量和满电荷容量看起来很奇怪

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509785/bq40z50-r2-strange-rsoc-asoc-values-remaining-capacity-and-full-charge-capacity-looks-weird

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他部件:GPCRA0

工具/软件:

您好、

这是一个容量为 8Ah 的 4S5P LFP 电池组。 这些电池采用 TI 表征、它们为 ChemID4207
学习周期完成、更新状态为 0E。 但容量值似乎很差。



请参阅完整充电的配置和随附日志。

e2e.ti.com/.../strange_5F00_capacity.xlsx

e2e.ti.com/.../Strange_5F00_Rsoc.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kovacs、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kovacs:

    根据.gg 文件、似乎所有 Ra 表中的 Ra_0 点都明显高于其余点。 是否可以运行 GPCRA0 测试并与我们分享结果、以便我们可以确认电阻表值?

    https://www.ti.com/tool/GPCRA0 

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的回答!

    我似乎忘记了配置文件不包含 ChemID... 在处理该电池组时、我只加载了配置、没有设置 ChemID。 此后、我使用正确的 ChemID 完成了学习周期电阻映射、现在 RA 表值​​彼此非常接近。



    不过、​​尽管“Q 和 E“值会​​根据充电和放电而变化、但“Full Chg“值仍然不显示实际值。

    “你说什么?

    e2e.ti.com/.../full_5F00_cylce.xlsx
    e2e.ti.com/.../Strange_5F00_Rsoc2.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人在配置文件中发现了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kovacs:

    整个日志文件中的电芯电压似乎变化很大。 您能否请确认此处已启用电芯平衡?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    渔获量不错、CB 不工作。 对于外部平衡电路、CB、CBM 和 CBR 位都为高电平。 但似乎更新状态没有从 06 进展到 0e、这会阻止电芯平衡。 o.o 这是一个我还没有看到的行为,通常当一个学习周期达到状态 06,它很快就变成 0e。

    不确定如何继续。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kovacs:

    如果发生另一次 QMax 更新、而这需要另一个周期、则更新状态应从 06 更改为 0E。 您能否确认是否发生了这种情况?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    它没有更改为 0E。 我尝试过的内容:

    放电->休息->充电->休息->放电->休息

    它没有效果、因此我发出了复位命令、并重复了这个循环。 不过、更新状态为 06。

    我是否应该从一开始就开始整个学习循环? 您可以查看我的配置文件吗? 也许您发现了我错过的一些东西。

    此致、
    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    我们将继续处理您的问题,今天是一个国家假日,纪念日。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kovacs:

    查看日志文件、它看起来中的电芯电压在休息期间将进入平坦区域、这将使 QMax 更新无效。 对于使用中的 chemID、该值约为 3465mV。 此外、您能否确认充电过程中的电流尖峰?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    是的、我知道区域电压是平坦的、这在过去导致了学习周期出现问题。 在化学成分文件中、下限和上限均为 3465mV。 这是否意味着需要一个非常窄的平坦电压区域? 在学习周期中、由于不进行 QMax 更新、这有时会阻止从更新状态 04 进展到 05。 为了解决此问题、我禁用了 IT Gauging 寄存器中的 OCVFR 位。 也许这是我方面的错误?


    关于充电状态下的电流尖峰、这是一项新功能... 我无法理解电池组充满电时充电 FET 开启的原因。 电芯电压高于 TC /FC 恢复电压。 根据寄存器值、我看不到可能改变充满电的电池组状态的任何原因。

    BR、
    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kovacs、

    我们已收到您的更新、由于队列的后向日志、我们需要更多时间、直到我们发送回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kovacs:

    是的、我知道平坦区域电压、这在过去会导致学习周期出现问题。 在化学成分文件中、下限和上限均为 3465mV。 这是否意味着需要一个非常窄的平坦电压区域? 在学习周期中、由于不进行 QMax 更新、这有时会阻止从更新状态 04 进展到 05。 为了解决此问题、我禁用了 IT Gauging 寄存器中的 OCVFR 位。 也许这是我方面的错误?

    我不会禁用此选项。 对于电量监测算法而言、OCV 测量不在平坦区域内进行非常重要。

    [报价 userid=“487435" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509785/bq40z50-r2-strange-rsoc-asoc-values-remaining-capacity-and-full-charge-capacity-looks-weird/5842467 #5842467“]
    关于充电状态下的电流尖峰、这是一项新功能... 我无法理解电池组充满电时充电 FET 开启的原因。 电芯电压高于 TC /FC 恢复电压。 根据寄存器值、我看不到任何可能改变充满电电池包状态的原因。

    除非 FET Options[CHGFET]= 1 并且此时设置了[TCA]标志、否则 FC 和 TC 位不会禁用 CHG FET、因此如果看到足够的充电电流、则该器件可以激活 CHG FET。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    好的、我将启用 OCVFR 位并重试学习周期。 我有 3 个备用电池组可供试验。

    关于通常隐藏的 IT Gauging 2 Configuration、我将显示此寄存器、其中 Qmax_EOC 默认设置。 AFAIK 这有助于监测计采用 LFP 化学物质。 这种情况可以吗?

     BR、
    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kovacs:

    我会将此参数保留为默认值。 此时是否设置了 IT Gauging Configuration 寄存器中的 LFP_RELAX 位?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我没有改变任何登记册在它的计量 2。 据我所知、由于选择了 LFP 化学物质、QMax_EOC 会自动设置。
    这是默认设置、还是应该将整个应用程序还原为隐藏 Gauging2?


    是的、在 IT Gauging 中设置 LFP_RELAX。

    BR、
    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了防止出现可能的问题、我今天在所有 3 个电池包中都重新开始了学习周期、但电量计更新为 2.11 固件。 配置是干净的、电池包分别针对电压和电流进行校准。 现在没有 IT Gauging2、IT Gauging2 默认处于开启状态 (LFP_Relax 为“1")“)。
    希望这能解决问题。

    e2e.ti.com/.../v211_5F00_learning_5F00_ready.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kovacs、

    我们已收到您的更新、我们将与您联系。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kovacs:

    感谢您的更新、我同意、如果寄存器之前被隐藏、此时应保留为默认值。 请共享日志文件(如果可用)。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我们正在努力... 由于 LFP 化学物质的巨大性质、我不得不将电芯换成新出厂的电芯、一些旧的电芯在学习周期中达到 COV 限制...  新的没有。

    目前、我们在学习周期的电阻更新部分遇到了问题、C/5 或 C/6 放电对这种化学物质似乎不利。 我们正在尝试 C/9..C/10 放电率、但需要一些时间。

    此致、
    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kovacs:

    感谢您的更新。 请注意使用接近 C/10 的放电率、因为任何低于该值的放电率都不会导致电阻更新并无法通过学习循环。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我们仍在尝试完成一个正确的学习循环。  根据您的建议、我们在配置中将 OCVFR 位保持开启状态。 因此、QMax 读数需要超过 2 天才能完成。 在此期间、电池电压缓慢降至 3330mV。

    我必须将充电电压从 14.6V 降低到 14.4V、否则在充电结束时、某些电池的电压短暂达到 4.1V 以上、Qmax 测量失败... 为所有电芯充电 14.4V 时、电压保持在 3.9V 以下。  我不知道 LFP 化学物质是否正常、但我已经看到使用这些电芯的多个电池包会出现这种行为。

    除了 Qmax 部分外、我们还难以使用电阻更新部分。 似乎在使用 C/10 (800mA) 放电时没有任何作用、C/9 (890mA) 仅更改了一个电池组的 R_A 参数。
    我以前使用 C/5 或 C/6 值、但它们导致值不一致。 在下一个学习周期中、我考虑使用 1 或 1.1A 电流。

    BR、
    Borisz