This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:用于电池应用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534346/tps40210-for-battery-applications

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件:TPS40211

工具/软件:

尊敬的团队:

负载>0.5A 后、转换器输出关闭。

客户根据 webench 设计尝试了电路。 此 IC 是否适用于电池充电应用? 固定 2A 电流模式控制。

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas、

    转换器调节 FB 引脚上的电压。 根据您在此处应用的内容、例如用于电压控制的电阻分压器或与 LED 串联的电阻器(如 TPS40211 EVM 上所示)、该电阻器上的压降会有所不同。

    因此、如果您要以恒定电流进行充电、应使用 TPS40211、因为 FB 电压会更低。

    如果您需要对电路进行更详细的检查、请分享原理图。

    此致、
    Brigitte