This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:突发模式

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532741/ucc25661-burst-mode

器件型号:UCC25661
主题中讨论的其他器件:UCC5350

工具/软件:

您好:  

我正在使用 ucc256612、希望仅禁用 LF 突发模式。 有可能吗? 如何操作?  

谢谢

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhananjay:

    最好的方法是使用 Excel 计算器工具 、该工具可从 TI.com 下载。  

    通过设置 VLLA-VLLB>2,41V、将禁用突发模式。

    希望这能回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。 通过设置 (VLLA-VLLAB)>2.41V、是否会同时禁用 HF 突发和 LF 突发?  

    如果两种突发模式都被禁用、IC 如何执行轻负载和待机模式运行?

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhananjay:

    禁用突发模式时、轻负载效率会更差。 此外、如果没有突发模式、在轻负载到空载条件下、Vout 将继续上升、但您设置的 OVP 阈值将导致控制器停止开关、以防止 Vout 上升到超过此值。  

    这有道理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。 同意! 轻负载效率会很低。  

    我来解释一下我对 LF 突发模式的关注。 我们将 UCC256612 用于 800V 24V/17A 直流/直流转换器。 由于 IC 的 HS 引脚额定电压为~600V、因此我们将使用额外的 UCC5350SB 栅极驱动器和电容分压器将开关节点连接到 IC HS 引脚。  您必须了解、因为您在此论坛中建议这样做。 如果我们考虑栅极驱动器初级侧 (2.4mA) 和次级侧 (1.8mA) 的 Q 电流以及 LF 突发关断时间、则所需的自举电容值 (17V 栅极驱动电压和 UVLO 为 8V) 会出现在>= 30uF 的范围内、该值非常高。 在这种情况下、需要您的指导。  

    谢谢

    此致

    Dhananjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    另一个问题是、是否可以缩短 LF 突发关闭时间? 我们可以设置的最小值是多少? 请告诉我如何将 LF 突发设置为最小值。

    谢谢

    此致

    Dhananjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhananjay:

    您能分享您的原理图吗? 我同意、自举电容器的 30 μ F 太高了。 这对于栅极驱动器不是必需的。

    至于减少 LF 数据包之间的时间、这可以通过使用 LL 引脚调整突发入口点来实现。 实际上、数据表没有针对该值的实际最小建议。 我必须回到您的身边。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。 我无法分享完整的原理图。 但请参见下图中的概念。  

    请告诉我您对此有何评论? 此外、如上所述、请让我知道如何设置 LF 突发关闭时间最小值、最小关闭时间值将是多少?

    谢谢

    此致

    Dhananjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhananjay:

    对于 UCC256612、您不需要大型自举电容器。 1uF 应该足够大、因为我们只驱动一个逻辑电平输入。  

    我仍在检查可设置 LL 引脚的低电平、但该引脚的值越低、实际进入 LF 突发模式的可能性就越低。 我应该在星期一上为您提供更清晰的答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhananjay:

    您应将 LL 引脚设置为 0.8V 的最低值。 根据您的设计、在下面、您可能无法可靠地进入 LF 突发模式。

    希望这能回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    同意如果仅使用 UCC2566612、HB-HS 引脚 q 电流为~100uA、1uF 则大于足够大。 我们使用额外的栅极驱动器 UCC5350SB 时、基本上有两个自举环路。 一个位于栅极驱动器的初级侧、另一个位于栅极驱动器的次级侧。 初级侧 Q 电流(UCC2566612 HB-HS 引脚+ UCC5350 初级侧)为 (~2.5mA)、次级侧 Q 电流 (UCC5350 次级侧为~1.8mA。 当 LF 突发关断时间为 150ms 时、所需的两个自举电容值都大于 30uF。  

    1、如果 LL 接地、是否只能在 HF 突发模式下运行。 这样、是否可以避免进入 LF 突发模式?

    2.如果 LL 设为 0.8V、则 LF 突发关闭时间的值是多少?

    提醒一下、我们不使用任何辅助反激式电路为 PFC 和 LLC IC 供电、而仅依赖 LLC IC 的 VCCP 引脚上从 HV 引脚生成的电源。  

    谢谢

    此致

    Dhananjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhananjay:

    我正在查看是否只将 LL 引脚接地会产生任何影响、然后必须就此问题回复您、看看是否存在任何潜在的副作用。  

    对于第二个问题、突发关闭时间取决于实际负载、根据:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhananjay:

    如果 LL 引脚接地、启动时开关频率会非常高。 为避免这种情况、您可能需要添加预加载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的、那么我们将 LL 引脚设置为 0.8V。

    谢谢

    此致

    Dhananjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 想听听它对您有何作用。

    此致、

    John