This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62120:TPS62120 的热限制

Guru**** 2504075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534373/tps62120-thermal-limit-of-tps62120

器件型号:TPS62120

工具/软件:

我在数据表中观察到以下要点、  

1) 在数据表中、Tj 最大值可达 125°C。

2) 在数据表中、热关断迟滞如下所示:

问题 1:关于器件的温度和功率耗散、这种热关断迟滞或热关断最大温度可能会发生变化?

问题 2:为什么最大建议结温 125C 和热关断最大温度 150C 之间存在 25°C 的差距?

问题 3:当结温范围为 125°C 至 150°C 时、转换器是否可以正常运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:  

    问题 1:关于器件的温度和功耗、这种热关断迟滞或热关断最大温度可能会发生变化?

    不是的,他们保持固定。  

    问题 2:为什么最大建议结温 125C 与热关断最大温度 150C 之间存在 25°C 的差距?

    我不明白这个问题。 25C 是用于控制系统热量的缓冲器。  

    问题 3:结温范围为 125°C 至 150°C 时、转换器是否可以正常运行?  [/报价]

    没有、超出 Tj 建议值的任何内容:无法保证功能正常。 该器件将确保在 150°C 之前切换、但不能保证标称/正常运行。  

    此致、

    Gautam