This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:反相降压/升压转换器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568230, TPS51396A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534356/tps568230-inverting-buck-boost

器件型号:TPS568230
主题中讨论的其他器件: TPS51396A

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我正在寻找一个可以使用反相降压/升压转换器生成如下所示负电压的器件。

VIN = 10V
VOUT =–5V
IOUT = 4.4A

VIN = 10V
VOUT =–6.5V
变为 IOUT = 2.2A

TPS568230 和 TPS51396A 是否可以实现?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    TPS568230 和 TPS51396A 是否可行?

    是的、两者都是合适的、尤其是  TPS51396A 具有更高裕度来处理瞬态。  

    此致、

    Gautam