This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84209:启用过压

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534251/tpsm84209-enable-over-voltage

器件型号:TPSM84209

工具/软件:

我搞错了一个最近的设计、将使能输入连接到 VIN 输入。 问题是 VIN 为 9V、根据数据表、使能的最大电压为 7V。

所以、我的问题是:会发生什么坏事? 如果我失去使能功能、即始终启用、就可以了。 但如果出现其他问题、我将需要解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:  

    那么、我的问题是:会发生什么糟糕的事情? 如果我失去使能功能、即始终启用、就可以了。 但如果出现其他问题、我将需要解决此问题。  [/报价]

    EN 引脚损坏的时刻、无法保证芯片功能。 在主要情况下、芯片会在没有开关和无输出的情况下受损。 最好使用分压器将电压降至~2V。

    此致、

    Gautam