This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:使用 TPS33625EVM 的测量结果

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534514/tpsm33625-measurement-results-using-tps33625evm

器件型号:TPSM33625
主题中讨论的其他部件: 鳄鱼

工具/软件:

您好的团队、

一个直流电源连接到输入端、一个电子负载连接到输出端、将 Iout 设置为 1.5A。

其他条件与数据表的图 7-4 相匹配、并且使用 TPSM33625EVM 获得了波形。

获得的波形如下图所示。 Ch1 = EN、Ch2 = PGOOD、Ch3 = VOUT、EN 和 PGOOD 上存在噪声。

示波器探头使用鳄鱼夹连接 GND 引线、这可能会产生一些影响。 但是、这种级别的噪音是否需要采取对策?

下面显示了在相同条件下范围和时间轴略有变化的波形。

假定 EVM 可接受这些波形是否正确?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    以下是可以提供更清晰波形的建议:

    1. 您可以使用“尖端和接地筒“方法来测量电压。
    2. 请使用 1X 探头、因为 10x 探头具有高 BW、可以拾取不需要的信号。

    谢谢、

    Pramik Patel