This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:LMR43610-Q1

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532181/lmr43610-q1-lmr43610-q1

器件型号:LMR43610-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR43610

工具/软件:

您好:

我想通过 12V..32V 输入产生负电压。 对于设置为–4V5 的输出、电流输出将小于 70mA。 我认为将 LMR43610 用于其他电压。

该原理图(基于 lmr43610 启动原理图):

我得到的负电压约为–5.6V、这是可以的。 但是、功率电感器上的电流非常高、电流输出为 1.2A、而电流输出为 60mA。

我想念什么?

是否有可能改进启动? 我不想使用大电感器。 可以选择另一个 IC ref。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    这是否适用于较小的电感器?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    这与较小的电感器是相当的。 与显示正确电流的“正常“极性(非反相)相比、存在很大差异。

    我不明白为什么。 我必须告诉您、我在使用另一个参考(但使用另一个仿真器)时没有此问题。

    我共享 PSPICE 的 DSN。

    此致、e2e.ti.com/.../LMR43620MSC3_2D00_Q1_5F00_TRANS.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

    您能否发送项目目录?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您将找到存档文件。

    e2e.ti.com/.../LMR43620MSC3_2D00_Q1_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

    我在尝试仿真时遇到错误。 器件可能在 PSPICE 模型中引用内部接地。 如果这样做、则很难使 PSPICE 模型正常工作。  

    对我来说、查看您的 IBB 原理图并提供有关如何改进的提示可能会更容易。 有关如何实施 IBB 的更多信息、请查看此应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我不明白为什么我可以运行这个模拟没有任何问题,而你不能,我不知道如何帮助你运行这个模拟.

    你可以找到这个答复所附的结果。

    最后、我现在最适合的选择是转至 LT8607、或者回到之前设计中使用的直流/直流转换器飞行。

    我永远不会实现一个在仿真中显示奇怪行为的设计、而我对启动电流有一些疑问(主电感器尺寸优化)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过深思熟虑后、您可以首先尝试运行启动仿真(lmr43610 的仿真附在从 TI 导入的封装的 zip 文件中)、修改仿真原理图以通过交换节点 Vout 和 GND 来执行原理图反转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅第 4.4.3 节、其中说明了如何对 IBB 使用同步降压 IC。

    www.ti.com/.../snva856b.pdf

    谢谢、

    Pramik Patel