This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33615:反相降压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530473/tpsm33615-inverting-buck

器件型号:TPSM33615

工具/软件:

嗨、团队: TPSM33615 是否可 用作反相降压转换器、如 TPSM5601R5HRDAR 数据表中所示?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Jacob

    实际上、任何普通的降压稳压器都可以配置为反相降压/升压。 能否分享 Vin、Vout、Iout 等应用详细信息、看看使用此模块是否可行?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob

    如果您需要相关的设计支持、请告诉我。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Onkar — 我们只是希望为运算放大器提供+/–5V 电源电压。 输入将为 15V。  

    此模块的 1.5A 电流应该足以满足我们器件的需求。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Jacob

    感谢您的更新!

    此致

    Onkar Bhakare