请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562243 工具/软件:
TPS562243 IC 会在以下情况下进入热关断吗?
IC 额定值高达 2A。
-
输出:3.3V @ 1.5A
-
输入电压 (Vin):5V
-
环境温度:30°C - 40°C
此外、我们希望提供有关如何尽可能减少热量积聚和确保可靠热性能的建议。
附加了原理图和布局屏幕截图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.