This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:有关数据表更改的详细信息

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532674/tps562201-detail-information-for-datasheet-change

器件型号:TPS562201

工具/软件:

您好、

此问题与以下问题有关。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458265/tps562201-datasheet-change?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS562201#

我提出了以下问题、但我们需要确认更多详细信息以进行解释。

>1. 为什么在数据表修订版 D 中将“fsw"条件“条件从“Vin=12V、Vo = 1.05V、FCCM 模式“更改为“Vin=12V、Vo=3.3V、Io=1A“?
>2. 为什么您更改了数据表修订版 D 第 5.6 节中介绍的一些数字?
>3. 为什么您更改了数据表修订版 D 中“正常运行“一节的句子?

您能否再次确认并评论以下详细问题?

问题 1: 我知道您添加了采用 LBC9 的新晶圆厂。
我想确认的是为什么“过程变化“会改变 FSW 测量条件。
您能解释一下原因吗?

问题 2: 为什么更改了图 5-1 和图 5-2?
规格是否因“设计更改“而有所改进?

此致、  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida Ryuuuichi:

    将检查此查询并返回。

    令人遗憾的是、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida Ryuuuichi:

    是的、我们对设计中的开关频率进行了一些更改、因此图 5-1 和 5-2 进行了改进。

    此致、

    Haseen。