This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565242:输入电压接近或小于输出电压

Guru**** 2814205 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS565242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533972/tps565242-input-voltage-close-or-smaller-than-output-voltage

器件型号:TPS565242

工具/软件:

如果输入电压接近或甚至略小于 3.3V、TPS565242 会将电压转换为 3.3V 作为输出、会发生什么情况? 输出电压通过下降或完全切断输出来从输入旁路? 如果是 cas、有一个等效的降压转换器芯片在这个 senario 中可以充当直通槽或旁路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:  

    此器件的最大占空比为 98%。 因此、如果输入电压为 3.3V 或小于该值 (3V 为 Vmin)、则输出将为 0.98 * Vin。  

    此致、

    Gautam