This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5432:原理图设计审查

Guru**** 2793525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523402/tps5432-schematics-design-review

器件型号:TPS5432

工具/软件:

请查看所附的原理图 TPS5432DDAR 降压转换器、配置为提供 1.8V 和 3.8V 输出电压。 本文还提供了参考方框图、便于您理解。

如果您有任何反馈或建议、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    感谢使用 E2E。

    1.8V 原理图的 FB 分压器不适合所需的输出电压。

    原理图的其余部分看起来正常。

    TPS5432 是一款非常旧的器件。 如果您没有特定的理由使用此器件、我建议您使用我们较新的器件之一。 通常、较新的器件具有内部补偿功能、能够以更少的元件简化设计。 您可以将 TPS62A03 评估 为通用转换器、但我也可以在必要时提供特殊功能器件。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一段时间后没有反馈、因此我假设此胎面已解决、可以关闭。 您仍然可以在关闭此线程后回复该线程、也可以创建新线程。

     此致、
    Andreas。