This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869:默认输出

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534374/tps62869-default-output

器件型号:TPS62869

工具/软件:

尊敬的先生:

 TPS628690ARQY 的电压在首次启动时是否可以设置为 0.72v?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    否、TPS628690ARQY 的电 VID 压在首次使用 VSET/VSET 引脚启动时无法设置为 0.72V。 该特定器件的可用启动电压范围为 0.200V 至 0.575V、具体取决于连接到 VSET/VSET VID 引脚的外部电阻器。
    然而、在软启动周期之后、可以使用 I2C 接口、通过写入 VOUT 寄存器将输出电压更改为 0.72V。

    此致、

    Andreas。