This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:VCSEL 驱动器 IC 请求

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534375/lm36011-vcsel-driver-ic-request

器件型号:LM36011

工具/软件:

尊敬的团队:

我将使用两个串联的 VCSEL。

我正在尝试控制 PWM(外部选通)。

请推荐可使用的驱动器 IC。

VCSEL 信息如下所示

VCSEL 规格、

        如果:5A

        VF:2.1 伏

        数量:2 EA(序列配置)

        闪存超时要求:需要几微秒到几毫秒的支持

输入功率:12V

如果您能为我们提供适用的驱动器 IC 和配置电路、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您只需要外部硬件控制。 不需要 I2C 接口、对吧?