This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:DESAT 抗尖峰脉冲查询

Guru**** 2420310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533992/ucc5880-q1-desat-deglitch-query

器件型号:UCC5880-Q1

工具/软件:

我目前正在研究一种采用 UCC5880-Q1 的设计、希望能够对它们之间确切的运行差异做出一些澄清 DESAT 抗尖峰脉冲功能  和 降低电流  也就是它的短路保护 (SCP) 机制。 我们一直在查看文档、希望确认我们的理解。

我们目前的解释如下:

  • 消隐时间:  我们知道此功能可防止在功率 FET 开关的瞬态期间错误触发故障。 为了实现 DESAT 保护、当功率 FET 导通时、消隐时间 (tBLKDESAT、通常为 100ns) 从 OUTH 的上升沿测量。 同样、为了实现基于分流电阻器的短路 (SC) 保护、可以在 OUTH 从低电平转换为高电平时开始测量消隐时间(tBLKSC,可编程)。 这表明消隐时间是一个 边沿触发窗口  在初始开关噪声期间忽略比较器输出。
  • DESAT 抗尖峰脉冲:  我们的理解是、该功能可用作数字滤波器来消除 DESAT 引脚上通常持续 160ns (tDGDESAT、tDGSC、tDGOC) 的杂散电压干扰。

为了证实我们的解释、请澄清以下几点?

  1. DESAT 抗尖峰脉冲 A 连续运行的数字滤波器  无论何时启用 DESAT/SC/OC 保护、该操作都会处理 DESAT 信号、而不是仅在开关转换期间或之后立即激活(如消隐时间)? 我们理解、为了使抗尖峰脉冲处于活动状态、必须通过 CFG3[DESAT_SCP_DG_EN]位启用它、并且还必须启用相应的 DESAT 或 SCP 功能。
  2. 您能否确认每当通过 SPI 启用其相应的保护功能并且器件在其下运行时、抗尖峰脉冲就会“起作用“(即主动滤波) “活动“功能模式
  3. 是否存在任何其他可禁用 DESAT 抗尖峰脉冲的特定器件状态或条件(超出“复位“、“配置“或“寻址“模式) 不会  是否也能主动正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sabah、

    有关此器件的详细信息受保密协议保护、无法在公共论坛上分享。

    我已向您发送了一个朋友请求、以便我可以用私人消息回答您的问题。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、感谢您的互动