This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:请求 LM74700-Q1 进行 sch 审查

Guru**** 2371820 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534108/lm74700-q1-request-for-lm74700-q1-sch-review

器件型号:LM74700-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

美好的一天!

可能需要我的客户的 SCH 审核帮助。

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:

    我们建议使用 33V 的 TVS 来承受未抑制的负载突降、而不是 26V。

    休息一下、原理图看起来没有问题

    此致、

    Shiven Dhir