This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24741:关于确保 MOSFET 稳定性所需的外部栅极电容。

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16415Q5, TPS24741
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529785/tps24741-regarding-requirement-of-external-gate-capacitance-for-ensuring-mosfet-stability

器件型号:TPS24741
主题中讨论的其他器件:CSD16415Q5

工具/软件:

您好、  

我们目前正在将 TPS24741 IC 与 CSD16415Q5 外部 MOSFET 采用优先级多路复用配置、并且遇到了某些问题。

根据器件数据表、我们需要一个大约 1.37nF (Cgs、min) 的外部栅极电容来确保稳定性。 但是、即使选择 3.3nF 作为外部栅极电容、当输入电压从 8.4V 上升到 8.5V(这是我们设置的欠压锁定释放)时、栅极电压也会开始振荡、MOSFET 会过热。 只有进一步将电压增加到 8.8V 左右时、HGATE 才会正常导通并提供稳定的输出。  

黄色:IMON 引脚

蓝色表示输出电压

对于为什么会发生这种情况有任何建议/想法?

谢谢、

Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 我们将在下周结束时回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishek! 您是否有机会查看此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是由于 ENHS 引脚上的迟滞造成的。 当输入电压增加到 8.8V 电平时、器件会脱离 UVLO 迟滞。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否与启动时的浪涌计时器和功率限制有关? 如果负载电流超过 3A、则开始发生这些振荡。 启动时的功率限制和浪涌计时器值均借助提供的 TPS24741 计算器工具进行选择。 如果此问题是由迟滞引起的、可以改进吗? 因为这不会发生在主电源线上、仅在 AUX 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否与启动时的浪涌计时器和功率限制有任何关系?

    我不这么认为。

    如果负载电流超过 3A、则会开始发生这些振荡。

    如果 VIN 大于 8.5V 且负载电流大于 3A、则不存在振荡。 对吧?  

    如果此问题是滞后引起的、是否可以改进?

    请添加 100nF 电容器、如下所示。

    因为这不会出现在主电源线上、而只会出现在 AUX 上。

    这两个原理图有哪些不同之处?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上述点添加了一个 100nF 电容器(之前使用了一个 22nF 电容器)、观察到没有变化、问题仍然存在。 这两个原理图中唯一不同的是 UVLO 和 OVLO 阈值。 振荡从 8.58V 开始、并持续到 8.6~8.7V、如果负载电流大于 3A、则在此后停止。 电流低得多时不会发生振荡、在 1.5A 至 2A 时仍会发生振荡、但发生振荡的电压区间很小。 此问题在电流较高 (>3A) 时明显出现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 UVLO 迟滞导致的预期行为。 对此没有解决方案。