This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:使用 TPS25947xx 计算 Excel 时出现问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533619/tps25947-problem-using-tps25947xx-calculation-excel

器件型号:TPS25947

工具/软件:

你好。  

我想 在设计中使用 TPS259470A、以保护 USB-C 连接器免受过流影响。   

使用 Excel 文档 (TPS25947xx_design_calculator.xlsm) 时、我无法更改~13V 范围内的最大工作输入电压。 数据表指出、它在高达 21V 的电压下正常工作。  

系统将能够使用 5V 至 20V、因此我希望限制在 4V 至 21V 之间。  



我使用的文档是否错误?

我是否必须使用过流/欠流功能? 还是可以禁用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、

    您是否在 Excel 中启用了宏?

    这里的问题是您没有更新 Vin OVP、而是尝试输入大于 OVP 阈值的 Vin 值。 首先、您应该启用这些宏、然后选择正确的型号、设置 OVP、然后输入更高的 Vin

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有该解决方案。 我需要右键点击该文件并选择“Unblock"。“。 现在它符合我的预期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意帮忙:)