This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS25947 过孔尺寸

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534304/tps25947-tps25947-vias-size

器件型号:TPS25947

工具/软件:

您好团队

对于 USB Type-C 源端应用、客户端应用是 9V/2A 和 5V/3A。

但是、10mil 过孔直径太大、8mil 过孔需要额外收费。

10mil:

8mil:

您是否认为客户侧可以使用 6* 10mil 过孔?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    它们是否在顶层以外的任何其他层上都有覆铜、而顶层电流也将从此处流入器件? 如果它们没有该过孔、那么这些过孔就不那么重要。

    此致、
    Arush