This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625FEVM:TPSM33625FRDNR 芯片组已耗尽。

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532543/tpsm33625fevm-tpsm33625frdnr-chipset-is-dead

器件型号:TPSM33625FEVM

工具/软件:

当施加 24V 电压时、LED 短时间关闭、然后电路中发生短路。 通过发热确认问题后、可假定 TPSM33625FRDNR(负责+5V)中发生了短路。 实际上、在问题发生后测量电源和 GND 时、会发生短路。

问题可能是什么? 在通电之前的初始状态下未发现短路问题。

基本上、设计本身基于评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    似乎 Mode/Sync 引脚直接短接至 VIN。 该引脚的绝对最大电压额定值为 5.5V、超过了 VIN = 24V。

    如果还有输入滤波器、请确保在输入端添加适当的阻尼电容器、以确保尽可能减小输入滤波器的电感振铃。 有关此内容的更多详细信息、请参阅本应用手册的第 4.4 节: https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 感谢您查看我的电路。
    在检查 PCB 时、我发现制造商错误地连接了元件。
    交换了 C3 和 Rfbb1、并交换了 C4 和 Rfbb2。

    我认为更换这两个组件应该是一个优先事项。(最大的问题)

    接下来、我回顾了您的反馈。
    我进行了设计、以便通过移除/安装 RM1 和 Rm3 来选择性地选择 FPWM 模式和自动模式。 如果问题是对 MODE/SYNC 引脚施加了 24V 电压、可以移除它并在自动模式下使用。

    如果我稍后想使用 FPWM 模式、我将一个 76K~220k Ω 电阻器连接到 RM1 和 Rm3 位置、以产生 2V~5V 的电势。

    ++  

    我将修复电阻器和电容器交换问题、希望在重新测试之前移除有问题的器件。

    除了移除 RM1 和 Rm3 之外、是否还有其他我应该采取的步骤、例如移除 C3 和 C4 /更改 C3、C4、其他电容器的容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、主要问题是 Mode/Sync 引脚接收到高于其绝对最大额定值的电压。  

    我认为电阻器/电容器问题是这些器件发生故障的另一个可能原因。  

    对于 C3 和 C4、它们是前馈电容器。 如果您发现波特图的稳定性正常、则不必进行更改。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.