This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5811:在使用红色 70mA 进行动画期间、电流消耗的平均值为~μ A LP5811

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525965/lp5811-current-consumption-is-70ma-on-average-during-animation-with-red-led

器件型号:LP5811

工具/软件:

您好:

  • 我们使用的是 LP5811BYBHR 通过控制 4 通道 LED 驱动器 I²C μ s

  • 通过提供 LED 的电源 VOUTT

  • 我们正在 运行一个动画、其中:

    • 红色 LED 亮起 180ms

    • 关断 360ms

即使在“关断“期间、测得的总电流也会保持~μ A 70mA。 我附上原理图以及在 3.8V VBAT 下测量的电流消耗。

LED 亮度设置为 100%、值为 255。 电流消耗是否正常、或者我们是否存在软件/硬件问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prodromos:

    有三个问题、

    1. 红色 LED 的 boost_Vout 和 max_current 设置是什么?
    2. 红色 LED 亮起/熄灭时、是否有其他 LED 保持亮起?
    3. 为什么在 VBAT 上测量电流纹波、如下所示? 目前是否进行了任何其他操作?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    1.升压 Vout 为 3.0V。  最大电流设置为 25.5mA。

    2. 只有红色 LED 指示灯闪烁。  

    3.纹波电流来自音频信号。 很抱歉。 我会将消耗的电流与此处的 LED 连接起来。

    由于我们使用第三方提供的 LED 驱动器软件、因此我们希望确保不存在硬件错误配置。 我们使用动画单元使红色 LED 闪烁、180ms 亮起、360ms 熄灭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prodromos:

    VBAT 是否为电路板上的其他元件供电? 不知道红色 LED 熄灭时为什么仍然存在大约 60mA 电流。 但是、Δ 电流关于 25.5mA、似乎是正确的。

    是否可以按如下所示测量此处的电流?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    结果是寄存器误配置。 我们将 DEV_CONFIG_11 寄存器的 VSYNC 位设置为输出而非输入、这会导致意外的高电流消耗。

    如果您能回答导致高电流消耗的原因、那将会非常有帮助。 这是预期行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Prodromos:

    是的、启用 VSYNC 输出后 、6MHz 时钟信号将通过 VSYNC 端子输出、高电平电压为 VCC、低电平电压为 GND。 与电路板上一样、VSYNC 持续下拉至 GND、因此当输出为高电平时会有大电流。

    此致、

    Felix