This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS70345-TPS70345-1.2V EP:两个输出 (3.3V 和 1.2V) 保持序列高电平的斜升时间时序。

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534091/tps70345-ep-timing-for-ramp-up-time-for-both-of-the-output-3-3v-and-1-2v-keeping-sequence-high

器件型号:TPS70345-TPS70345-TPS EP

工具/软件:

尊敬的先生:
我 在设计中使用此 TPS70345PWP 稳压器 、其中我将 SEQ 保持为高电平、因此 vout2 输出的斜升时间 (3.3V) 和 vout1 (1.2V  ) 的斜升时间。以及 pg1 和 vout2 之间的时间。我将该稳压器与 M2S005VF400 fusion2 FPGA 搭配使用、从而支持四个斜升速率 (50µs、1ms 或 100ms)。

请提供合适的信息、以便使我的设计更准确、更 可靠。

谢谢。此致、

Ramayan Kapadiya

#TPS70345PWP、#ti、#LDO、#linear_regulator

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramayan:

    SEQ 拉至高电平时、1.2V Vout2 输出将在 3.3V Vout1 输出之前开启。 典型启动波形如数据表的图 14 和 15 所示 — 1.2V 输出将在大约 30µs 时斜升、3.3V 输出将在大约 640µs 时稳定。  

    如图 27 所示、在 SEQ 较高的情况下、由于 Vout2 首先启动、因此 PG1 仅在 Vout2 和 Vout1 达到其稳定值的 83%后才会置为有效。 在 Vout2 开始斜升后、这大约为 670µs(参见图 14 和图 15 以及上面的分析)。

    此致、

    Alex Davis