This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】 TI-PD-ANALYZER:常见问题解答

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TI-PD-ANALYZER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534242/faq-ti-pd-analyzer-faq

部件号:TI-PD-ANALYZER

工具/软件:

什么是 TI PD 分析仪?

TI-PD-ANALYZER 是一款低成本电力输送分析仪、可用于监测和记录 USB Type-C 电力输送 (PD) 数据、方法是通过 USB-C 连接监测配置通道 (CC1 和 CC2)、用户可以通过电源和接收端之间的 PD 通信来调试、监控和识别缺陷。 该器件不仅能够根据 USB PD 对系统内的所有 PD 消息进行解码、还允许用户使用随附的 GUI(图形用户界面)显示和保存工具记录的 PD 通信数据到 TI-PD-ANALYZER 中

谁是工具?

此工具适用于从公司层面到业余爱好者对电力输送通信和调试感兴趣的任何人;TI-PD-ANALYZER 是您的工具、它是一个简单的直接到点式 PD 分析仪、具有易于使用的 GUI。

主要特性

我们的 PD 分析仪的主要功能

通过分析系统内的二进制数据以确保所有通信都正确响应、从本质上讲、TI-PD-ANALYZER 是如何工作的。 然后、它将显示通过 GUI 共享的所有上述通信、让用户实时了解系统内正在发生的确切情况、从而显著简化解码过程。 此外、我们该工具的另一个有用功能是您能够查看实时电压和电流 (V_VBUS 和 V_IBUS)。 具体来说、用户可以看到有多少电压和电流通过电缆和 CC 线路、从而使该工具高效地确保输送的输出与实际情况完全一致。 此外、TI-PD-ANALYZER 还能够保存 PD 日志、确保您可以参考并保留所有数据的选项卡。 TI-PD-ANALYZER 的另一个显著特性是用户友好型 GUI、易于安装和使用、因此该器件是一种即插即用型器件。

一些附加功能包括

  • 支持高达 48V 的电压。
  • 支持 Windows。
  • 支持最新的 PD 规范。

何时需要 PD 分析仪

TI-PD-ANALYZER 工具主要用于研发。 找出 USB-C 技术出现问题的原因、时间和原因。 这在创建、分析和测试新 USB-C 技术的过程中特别有用。 TI-PD-ANALYZER 充当 PD 消息的转换器、这些消息作为二进制数据传输、并读取 USB-C 流量以获得所有内容的完整读数。 这使得 TI-PD-ANALYZER 成为一款非常精通 USB-C 技术的调试器和分析器工具。

如何申请访问、安装和使用 TI-PD-ANALYZER?

有关获取 TI-PD-ANALYZER-GUI 访问权限的深入说明、可以在 此处链接的 EVM 用户指南中找到安装过程以及如何使用 TI-PD-ANALYZER。此页面也可以在 TI.com 上的官方 TI-PD-ANALYZER 页面上的 EVM 用户指南下的“技术文档“部分找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要其他支持、请点击“提出相关问题“。