This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4812-Q1:TPS4812-Q1 从正电流切换到反向电流 I2t 电容器跳闸故障

Guru**** 2420290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4812-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531749/tps4812-q1-tps4812-q1-switching-from-positive-current-to-reverse-current-i2t-capacitor-trips-fault

器件型号:TPS4812-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我们使用 TPS4812-Q1 器件、希望允许双向电流。

在正向模式下、一切都正常工作。 器件以最大电流设置(48安培)跳闸、短路工作正常。

当我们尝试通过稍微将电压增加到高于电池电源的电压来切换电流方向时、我们会看到 I2t 电容器集成了电压、并触发故障和关闭器件。  

您是否可以提供任何见解或建议来解决我们的问题?

谢谢您、

Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philip、

    首先 — 您正在使用 I2T 吗? 如果没有、您实际上可以使用 TPS48121-Q1 型号并 简化设计。  

    假设您使用 I2T、能否说明 RSNS 电阻器的阻值? 另外、当产生反向电流时、I_DIR 引脚会切换为低电平吗?

    此致、
    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、正在使用 I2t 引脚(电容值为 4.7uF)。 Rsns= 0.3m Ω、Rsetf = 300 Ω、Rsetr = 3.48 Ω。 我们将 Rsetr 更改为 270 欧姆、并获得更好的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么在工作表(TI 的 Excel 工作表)中建议 RsetR 使用如此低的值? 这会导致反向电流立即触发故障条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    您能否发送给您的计算器版本、让您的 RsetR 值如此之低? 正确 — RsetR 值应更高... 因此、如果当前计算器出现问题、我们需要解决该问题。

    此致、
    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS4812/1212-Q1 设计计算工具。 我在 4 月初下载了该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    没问题! 您能否向我们发送您使用的压缩版本以及已填写的值? 它将帮助我们了解您的数字和阈值计算的来源。  

    如果您也可以向我们发送原理图、我们也可以查看它、确保这里没有遗漏任何内容。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、附件是我的工作表的一个压缩 (zip) 文件。 我们希望允许 40 安培的反向电流。 谢谢 you...e2e.ti.com/.../TPS4812-exl.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:  

    非常感谢。 我看了看。 似乎您尚未调整单元格 D25。  

    这应该是 40A、然后您的 RSETR 应该更准确。

    如果我能提供更多帮助、请告诉我!

    谢谢您、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、如果我将最大反向电流更改为 40A、则会得到 RserR 错误。 它引用 RsetR 必须低于 Rimon_max(其值)。 Rimon_max 为 40.22k 欧姆、建议 RsetR_max 为 150.823 欧姆。  请参阅随附的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、电子表格值仍然存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:  

    是的、看起来条件格式不考虑 k Ω 和欧姆值之间的差异。 我努力纠正这种情况。 同时、请使用计算得出的值并忽略误差。  

    谢谢、  

    Sarah