This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:1.1V 输出允许 C LOAD

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534238/tps65296-1-1v-output-allowable-c-loading

器件型号:TPS65296

工具/软件:

您好!

我正在为最终用户发布此内容:

===============

(...)

我们使用 TPS65296RJER 为 LPDDR4 RAM 提供电压。 我们使用的是 Micron MT53E2G32D4DE-04。 在 1.1V 输出下、TPS65296RJER 数据表的最大建议值为 142 微法拉输出电容和 0.68 微亨。 RAM 去耦指南建议每封装 48 微法拉、我们使用 5 微法拉。 这会导致输出电容高于建议的最大值。   我们应该如何继续这样做?

=========

提前感谢您提供的任何建议。

此致、

Tom