This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5401:预测 PWM 模式。

Guru**** 2374150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531970/tps5401-foreced-pwm-mode

器件型号:TPS5401

工具/软件:

您好的团队、

我只想使用 PWM 模式。
如果可以、如何设置?

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    只要您不在 COMP 引脚上使用最小钳位、也可以接受。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您能给我介绍一下仅使用强制 PWM 模式的更多详情吗?
    如何设置?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    请查看 DS 中的第 8.2.2.10 节“补偿“、以计算系统的补偿。 这应该会将器件置于 FPWM(强制脉宽调制)模式。

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    这是否意味着如果 COMPpin 电压低于 500mV、它将进入 PFM 模式?
    如果我将其修复在 500mV 以上、是否可以在 FPWM 模式下驱动它?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    不要使用外部电路将其修复为 500mV。 如果您按照如何根据运行条件创建补偿电路的方向操作、它将进入 FPWM 模式。

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    如何针对轻负载设置 COMPpin 的更多详细信息?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看第 8.2.2.10 节