This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A43:MVSEL 连接

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533944/tps7a43-mvsel-connection

器件型号:TPS7A43

工具/软件:

您好的团队、

它们可以将 EN 引脚连接到 MVSEL2 引脚吗? mV 输出电压为 12V。 并且电阻分压器的值与下面的 EVM 相同。

此致、

Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    MVSEL 引脚是阈值电压为 0.9V 的数字输入。  由于 1.15V 的最小使能阈值高于此值、MVSEL 可以连接到与 EN 引脚相同的电压。

    此致、

    Alex Davis