This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI31P1-Q1:预编程状态引脚?

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534073/tpsi31p1-q1-prechage-status-pins

器件型号:TPSI31P1-Q1

工具/软件:

低压侧是否有办法知道预充电何时完成? 我有点猜测两个未使用的针脚 PC50 和 PC100 可能与此相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:  

    引脚 6-7 的 PC50 和 PC100 注释为拼写错误、未包含在当前数据表中。 请将其视为“请勿连接“、因为这些引脚具有计划的 功能、而这些功能不受支持或不是运行所必需的。

    帮助我们了解我们如何提供帮助:

    • 您当前是否在系统的预充电事件期间从外部监控预充电状态?  您的目标终端设备是什么?  
    • 状态指示器是否有价值、以及它们需要的准确性(相对于最终值的百分比)。
    • 该系统是否会依靠这些指标来确定预充电完成情况?  

    此致、  

    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们使用接触器+电阻器、除了两侧的电压检测之外、还依靠接触器辅助开关提供状态。  
    获得预充电完成的次级反馈会很方便(不必非常准确 — 假设 10%足够接近)